工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户使用 AM62x、并希望在 CCS 中设置 OSPI 闪存和 OSPI 闪存引导、但每项设置都有一些问题。
问题1。 在.syscfg 中、串行闪存配置支持三种协议类型:"1-1S-1S"、"1S-8S-8S"和"8D-8D-8D"。 但是、在 AM62x 技术参考中、OSPI 引导支持"仅1S-1S-8S"、串行 NAND 引导支持"1S-1S-1S ~ 1S-1S-8S"、因此唯一与此匹配的是串行 NAND 引导的"1S-1S-1S"。
此协议是否不必与引导协议规范相匹配?
我是否应该根据 SDK 中的串行 NAND 闪存引导示例为协议选择"1S-8S"? 
问题2: 在.syscfg 的 OSPI 驱动程序配置中、在设置输入时钟频率(Hz)和输入时钟分频器设置时、我应该参考哪里? 设置是否参考下图中 QSPI 闪存控制器的 OSPI_RCLK 和分频器? 
问题3。 在 SDK 示例的串行 NAND 闪存启动示例中、输入时钟频率(Hz)为"166666666"、输入时钟分频器为"4"。 为什么这些设置设置设置为这些值?
(是否因为 W35N01JWTBAG SDR 模式下的最大时钟频率为166MHz? 在这种情况下、设置不应该是 OSPI 闪存控制器的 OSPI_RCLK 和分频器?)
此致、
棒极了 h