This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:关于 OSPI 闪存 SysConfig 设置(协议、输入时钟频率)

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444331/am620-q1-about-ospi-flash-sysconfig-settings-protocol-input-clock-frequency

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 AM62x、并希望在 CCS 中设置 OSPI 闪存和 OSPI 闪存引导、但每项设置都有一些问题。

问题1。 在.syscfg 中、串行闪存配置支持三种协议类型:"1-1S-1S"、"1S-8S-8S"和"8D-8D-8D"。 但是、在 AM62x 技术参考中、OSPI 引导支持"仅1S-1S-8S"、串行 NAND 引导支持"1S-1S-1S ~ 1S-1S-8S"、因此唯一与此匹配的是串行 NAND 引导的"1S-1S-1S"。
此协议是否不必与引导协议规范相匹配?
我是否应该根据 SDK 中的串行 NAND 闪存引导示例为协议选择"1S-8S"?

问题2: 在.syscfg 的 OSPI 驱动程序配置中、在设置输入时钟频率(Hz)和输入时钟分频器设置时、我应该参考哪里? 设置是否参考下图中 QSPI 闪存控制器的 OSPI_RCLK 和分频器?

问题3。 在 SDK 示例的串行 NAND 闪存启动示例中、输入时钟频率(Hz)为"166666666"、输入时钟分频器为"4"。 为什么这些设置设置设置为这些值?
(是否因为 W35N01JWTBAG SDR 模式下的最大时钟频率为166MHz? 在这种情况下、设置不应该是 OSPI 闪存控制器的 OSPI_RCLK 和分频器?)

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Otomo:

    感谢您提出详细的问题。

    请允许我在某个时候回答您的三个问题。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关您的问题的详细说明:

    [报价 userid="402494" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444331/am620-q1-about-ospi-flash-sysconfig-settings-protocol-input-clock-frequency ]Q1. 在.syscfg 中、串行闪存配置支持三种协议类型:"1-1S-1S"、"1S-8S-8S"和"8D-8D-8D"。 但是、在 AM62x 技术参考中、OSPI 引导支持"仅1S-1S-8S"、串行 NAND 引导支持"1S-1S-1S ~ 1S-1S-8S"、因此唯一与此匹配的是串行 NAND 引导的"1S-1S-1S"。
    此协议是否不必与引导协议规范相匹配?
    我是否应该根据 SDK 中的串行 NAND 闪存引导示例为协议选择"1S-8S"?[/QUOT]

    因此、目前我们的 SDK 产品具有:

    1. NOR 闪存:支持的最佳性能是8D-8D-8D 模式、其中采用166 MHz、时钟分频器8、DMA 启用、PHY 启用。
    2. NAND 闪存:支持的最佳性能为1S-8S 模式、具有166 MHz、时钟分频器4、DMA 启用、PHY 启用

    Unknown 说:
    Q2. 在.syscfg 的 OSPI 驱动程序配置中、在设置输入时钟频率(Hz)和输入时钟分频器设置时、我应该参考哪里? 这些设置是否参考下图中 QSPI 闪存控制器的 OSPI_RCLK 和分频器?[/QUOT]

    RCLK 是您指定的频率、分频器仅在某些情况下有效。

    假设您的频率为166 MHz、分频器为4。 因此、当:

    1. PHY 被禁用:所有 OSPI 操作、读取/写入/擦除以166/4 ~ 40 MHz 的频率发生。
    2. PHY 启用:所有 OSPI 操作(读取除外)都发生在40 MHz、只有读取操作发生在166 MHz。 总之、当 PHY 启用时、读取操作发生在166 MHz、因为绕过时钟分频器以加快读取速度、但其余操作(如写入和擦除)仍会发生在40 MHz。
    [quote userid="402494" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444331/am620-q1-about-ospi-flash-sysconfig-settings-protocol-input-clock-frequency Q3. 在 SDK 示例的串行 NAND 闪存启动示例中、输入时钟频率(Hz)为"166666666"、输入时钟分频器为"4"。 为什么这些设置设置设置为这些值?

    如前所述、这是我们当前支持的时钟、加上对于 SDR、我们的时钟分频器值始终为4。

    我希望这能解答你所有的疑问。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav San:

    感谢您的支持。

    [报价 userid="531612" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444331/am620-q1-about-ospi-flash-sysconfig-settings-protocol-input-clock-frequency/5539373 #5539373"]

    因此、目前我们的 SDK 产品具有:

    1. NOR 闪存:支持的最佳性能是8D-8D-8D 模式、其中采用166 MHz、时钟分频器8、DMA 启用、PHY 启用。
    2. NAND 闪存:支持的最佳性能为1S-8S 模式、具有166 MHz、时钟分频器4、DMA 启用、PHY 启用
    [报价]

    使用 W35N01JWTBAG 时应该使用什么特定的协议?

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    使用 W35N01JWTBAG 时、我应该使用哪种特定协议?

    这是一个 NAND 闪存器件、因此我建议继续使用1S-8S、因为 AM62A-Q1 TI EVM 还具有 NAND 闪存器件、我们可以支持此协议。

    此致、

    Vaibhav