工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在使用 AM65x 工业开发套件(IDK)。 我需要测试
- 板载 eMMC
- 4GB DDR4
遵循的方法 I 用于测试 DDR4 IS memtester、 我使用了 eMMC DD 命令
是否有任何用户指南或参考手册来测试上述外设?
谢谢、此致、
Robbi。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在使用 AM65x 工业开发套件(IDK)。 我需要测试
遵循的方法 I 用于测试 DDR4 IS memtester、 我使用了 eMMC DD 命令
是否有任何用户指南或参考手册来测试上述外设?
谢谢、此致、
Robbi。
尊敬的 Robbi:
如果运行不带任何参数的 memtester 命令、则会显示如何使用此命令。
# memtester memtester version 4.5.1 (64-bit) Copyright (C) 2001-2020 Charles Cazabon. Licensed under the GNU General Public License version 2 (only). pagesize is 4096 pagesizemask is 0xfffffffffffff000 need memory argument, in MB Usage: memtester [-p physaddrbase [-d device]] <mem>[B|K|M|G] [loops]
dd 命令有许多用法、"dd --help"命令显示了基本用法、然后您可以在 Internet 上搜索更具体的信息。
尊敬的 Robbi:
我们通常使用 memtester 来验证 DDR。
对于测试 eMMC、这一切都取决于测试目的。 从根本上说、eMMC 是 Linux 中的块器件、因此从技术上讲、您可以使用任何块器件访问程序来测试 eMMC。 这就是为什么"d"很常见。
内核还提供了一个 MMC 测试模块"MMC_TEST"。 请查看下面的链接。