This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM65X:用于测试 eMMC 和 DD3

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444893/processor-sdk-am65x-to-test-emmc-and-dd3

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X

工具与软件:

大家好、团队成员:

     我正在使用   AM65x 工业开发套件(IDK)。 我需要测试  

  •     板载 eMMC
  •     4GB DDR4

遵循的方法 I 用于测试 DDR4 IS memtester我使用了 eMMC DD 命令  

   是否有任何用户指南或参考手册来测试上述外设?

谢谢、此致、

Robbi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robbi:

    如果运行不带任何参数的 memtester 命令、则会显示如何使用此命令。

    # memtester
    memtester version 4.5.1 (64-bit)
    Copyright (C) 2001-2020 Charles Cazabon.
    Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).
    
    pagesize is 4096
    pagesizemask is 0xfffffffffffff000
    need memory argument, in MB
    
    Usage: memtester [-p physaddrbase [-d device]] <mem>[B|K|M|G] [loops]

    dd 命令有许多用法、"dd --help"命令显示了基本用法、然后您可以在 Internet 上搜索更具体的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是@ Bin Liu、

          我理解如何使用 memtester 和 dd 命令、但我的查询是 "除了这些之外、是否有其他方法可以测试 LPDDR 和 eMMC "  

    谢谢!

    Robbi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robbi:

    我们通常使用 memtester 来验证 DDR。

    对于测试 eMMC、这一切都取决于测试目的。 从根本上说、eMMC 是 Linux 中的块器件、因此从技术上讲、您可以使用任何块器件访问程序来测试 eMMC。 这就是为什么"d"很常见。

    内核还提供了一个 MMC 测试模块"MMC_TEST"。 请查看下面的链接。

    https://docs.kernel.org/next/driver-api/mmc/mmc-test.html