This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:SK-AM62B-P1启动

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440874/am625-q1-sk-am62b-p1-bring-up

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具与软件:

您好!

CustomerM 正在尝试启动  SK-AM62B-P1。

他正在浮动入门指南。

SD 卡内容正确。

SD 引导模式设置正确

所有4个 COM 端口都执行 apprear。

选择了 tiboot3.bin 正确(HS-LVDS FS)。

他使用的是最新的 SDK 10

但电路板似乎无法启动(没有输出所有4个 COM 端口、HDMI 上没有输出)。

 

还可能需要哪些其他条件才能使该板启动?

非常感谢、此致

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将 BOOTMODE 设置为 UART、您会在 UART0控制台上看到任何十六进制字符串吗?

    这是为了确认您是否正确设置了 UART 连接。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

     

     在 UART 上没有看到任何东西。

    在设置方面需要什么?

    非常感谢、此致

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    在设置方面需要什么?

    请参阅以下指南:

    https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/processors-devtools-latest-docs/am62x_skevm_quick_start_guide.html

    期望是如果您已将引导模式设置为 UART、那么您应该会看到十六进制字符、如以下常见问题解答中所示

    e2e.ti.com/.../4639583

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    我们在 UART 控制台上没有看到任何内容。

    我们有 HS 器件、并假设其 HS-EVM 位于 FS 上。

    器件型号为

    AM6254A

    TCAHAALW

    我们还可以尝试哪些其他方法来启动 EVM?

    非常感谢、此致

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以使用 UART 引导模式配置共享一个 EVM 快照吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    用于 UART 引导的引导模式引脚是正确的。

    您是否按照以下指南设置了 UART 连接?

    https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/processors-devtools-latest-docs/am62x_skevm_quick_start_guide.html#establishing-a-serial-connection-with-the-evm

    如果您确认 UART 设置正确、我将咨询我们的硬件专家以获得进一步支持。

    谢谢!

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用这些指南。

    谢谢

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、您好!  

    我没有完全阅读上述内容。

    您是否只有 SD 卡引导有问题?

    您是否尝试过任何其他启动。

    这是新电路板吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    SD 和 UART 都无法启动 SD 和 UART 引导。

    非常感谢、此致

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    如下面 Marcus 的注释所述、通过 UART 和 SD 引导无法正常工作。
    是的、这是一款新电路板:
    只是为了排除任何新版本的问题,我尝试了 版本: 08.06.00.42 ,仍然没有得到回应。

    此致、

    Alaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alaa、  

    谢谢你。

    让我内部检查并返回。

    由于即将到来的假日周、请预计会延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Sreenivasa、Hi Prashant、

    客户遵循 TI 的默认启动指南。 这绝对不起作用。  2周内我们尚未收到任何解决方案、无法获得包含 TI 建议的默认说明的板设置。 10天前、您通知我们、您将在您感兴趣的假期进行、但这不会解决客户问题。 请今天提出一个可行的解决方案、否则我必须上报。

    非常感谢、此致

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marcus France,  

    感谢您提供的意见。

    该问题可能与硬件相关、我已联系专家提供指导、

    如果客户订购了电路板或 TI 提供了这些电路板、务必予以考虑。  

    客户遵循 TI 关于默认启动的指南。 这绝对不起作用。  2周内我们尚未收到任何解决方案、无法获得包含 TI 建议的默认说明的板设置。 [报价]

    电路板上还有其他引导。 让我与 Prashant 核实客户是否能够检查 其他启动以确认硬件问题或特定启动问题。

    10天前、您通知我们、您正在度假、这可能符合您的利益、但不能解决客户问题。

    这位专家在致谢周期间休假。 我跟着。

    请立即提出可行的解决方案、否则我必须上报此问题。

    规格。 我向 EVM 专家发送了一封后续邮件。

    此致、

    Sreenivasa

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还可以尝试哪些其他方法来启动 EVM?

    您能否通过 CCS 连接到 WKUP R5F 内核? 如果连接成功、您能否共享内核暂停的地址?

    谢谢!

    Prashant