主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1
工具与软件:
您好!
CustomerM 正在尝试启动 SK-AM62B-P1。
他正在浮动入门指南。
SD 卡内容正确。
SD 引导模式设置正确
所有4个 COM 端口都执行 apprear。
选择了 tiboot3.bin 正确(HS-LVDS FS)。
他使用的是最新的 SDK 10
但电路板似乎无法启动(没有输出所有4个 COM 端口、HDMI 上没有输出)。
还可能需要哪些其他条件才能使该板启动?
非常感谢、此致
Marcus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
CustomerM 正在尝试启动 SK-AM62B-P1。
他正在浮动入门指南。
SD 卡内容正确。
SD 引导模式设置正确
所有4个 COM 端口都执行 apprear。
选择了 tiboot3.bin 正确(HS-LVDS FS)。
他使用的是最新的 SDK 10
但电路板似乎无法启动(没有输出所有4个 COM 端口、HDMI 上没有输出)。
还可能需要哪些其他条件才能使该板启动?
非常感谢、此致
Marcus
尊敬的 Marcus:
在设置方面需要什么?
请参阅以下指南:
期望是如果您已将引导模式设置为 UART、那么您应该会看到十六进制字符、如以下常见问题解答中所示
此致、
Prashant
尊敬的 Marcus:
用于 UART 引导的引导模式引脚是正确的。
您是否按照以下指南设置了 UART 连接?
如果您确认 UART 设置正确、我将咨询我们的硬件专家以获得进一步支持。
谢谢!
Prashant
你好 Marcus France,
感谢您提供的意见。
该问题可能与硬件相关、我已联系专家提供指导、
如果客户订购了电路板或 TI 提供了这些电路板、务必予以考虑。
客户遵循 TI 关于默认启动的指南。 这绝对不起作用。 2周内我们尚未收到任何解决方案、无法获得包含 TI 建议的默认说明的板设置。 [报价]电路板上还有其他引导。 让我与 Prashant 核实客户是否能够检查 其他启动以确认硬件问题或特定启动问题。
10天前、您通知我们、您正在度假、这可能符合您的利益、但不能解决客户问题。这位专家在致谢周期间休假。 我跟着。
请立即提出可行的解决方案、否则我必须上报此问题。规格。 我向 EVM 专家发送了一封后续邮件。
此致、
Sreenivasa
[/quote]
您好!
我们还可以尝试哪些其他方法来启动 EVM?
您能否通过 CCS 连接到 WKUP R5F 内核? 如果连接成功、您能否共享内核暂停的地址?
谢谢!
Prashant