This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:libGLESv3可用性

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444084/am625-libglesv3-availability

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

从最新的 Yocto Kirkstone 版本中可以看出、图形库依赖 mesa 库的自定义分支

gitlab.freedesktop.org/.../22.3.5

此版本不会生成 libGLESv3库。

这些库是否可用于 AM625?

谢谢

此致

PierAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、不包含 v3库、但 v2库包含。 我怀疑这可能是因为在图形堆栈和/或硬件的较低层缺少功能支持。 我见过有人从 v3->v2库中添加符号链接以使某些应用程序正常工作、但这可能是一个"黑客"、而不是您所追求的。 但是、我已经将这个查询重新分配给了我们的图形专家、以便深入了解。

    另请注意、本周大多数人因美国感恩节假期而不在办公室、因此我们很可能会等到下周、然后我们才能在此处提供更多信息。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此处添加的内容、如果您仍对此有疑问、敬请告知。

    github.com/.../53

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢链接、但这仍然不提供有关 SDK 中 libGLESv3可用性的信息。

    谢谢

    此致

    码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨码头

    对于 Linux、它没有 libGLESv3、它是 v2 lib 的一部分。  根据我的内部讨论、 libGLESv3是某些 Android 标准的一部分、在 Linux 中不可用。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您澄清了实际的库可用性。

    此致

    码头