This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在 CPU (而不是 GPU)中显示渲染

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446053/am625-display-rendering-in-cpu-instead-of-gpu

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我目前使用的是 TI AM625 EVM RT-Linux SDK 版本09.02.01.09。
我已经成功构建和部署内核、器件树和模块来启用 LVDS 显示、显示正常工作。 但是、我注意到 LVDS 是由 CPU 而不是 GPU 呈现的、这会显著影响性能。

我不确定 GPU 节点是否正确引用、或者是否需要进行其他更改才能为 LVDS 启用 GPU 渲染。

非常感谢提供有关正确配置的任何指导或示例。 此外、如果有特定的工具或方法可用于在 AM625平台上调试或评测 GPU 利用率、请分享它们