请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
您好!
我目前使用的是 TI AM625 EVM RT-Linux SDK 版本09.02.01.09。
我已经成功构建和部署内核、器件树和模块来启用 LVDS 显示、显示正常工作。 但是、我注意到 LVDS 是由 CPU 而不是 GPU 呈现的、这会显著影响性能。
我不确定 GPU 节点是否正确引用、或者是否需要进行其他更改才能为 LVDS 启用 GPU 渲染。
非常感谢提供有关正确配置的任何指导或示例。 此外、如果有特定的工具或方法可用于在 AM625平台上调试或评测 GPU 利用率、请分享它们