请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2 工具与软件:
尊敬的 TI:
如何对 DSI DPHY TX PLL REFCLK 进行编程以从 OSC1引脚连接?
我们要将时钟更改为20MHz、以便实现 更灵活的应用。
DSI 驱动程序: RTOS SDK8.4
谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
如何对 DSI DPHY TX PLL REFCLK 进行编程以从 OSC1引脚连接?
我们要将时钟更改为20MHz、以便实现 更灵活的应用。
DSI 驱动程序: RTOS SDK8.4
谢谢。