This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:在以太网 TCP/IP、UDP 和套接字代码 SDK 示例中遇到连接服务器的问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441982/tmdscncd263p-facing-issue-in-connecting-to-the-server-in-ethernet-tcp-ip-udp-and-socket-code-sdk-examples

器件型号:TMDSCNCD263P

工具与软件:

评估板中的 TCP/IP 和 UDP 文件传输中出现问题。 我已经尝试过 SDK 示例代码 TCP、UDP 和 Socket。 我所面临的问题是

  •  连接到路由器时未分配 DHCP IP
  •  此外、 如果控制器中设置了静态 IP、则无法连接到服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    问题1。 您能否分享您正在使用的 MCU+ SDK 版本。

    问题2: 您能否共享 AM263Px 器件所处的引导模式?

    问题3。 如果 PCB#为 PROC E2、您能否找到电路板上的 SW-14、SW-15、SW-16开关并共享它们的配置(开或关)?  

    理想情况下、所有3个开关的电平应为低电平或低电平。

    问题4。 如果上述配置也正确、当您在 R5F 内核上运行应用时、您是否可以停止内核、在表达式窗口中搜索"lwip_stats"、展开并查看统计数据是否为非零。 如果它们为0、则 LwIP 协议栈没有接收到任何数据包。 (如有可能、请分享屏幕截图)

    问题5. 如果 lwip_stats 为零、您能否 在表达式窗口中粘贴"*(CSL_xGE_cpswRegs ) 0x52820000"、向下滚动、展开 P0_stats 和 PN[0]_stats、然后查看数据包计数是否不为零。 (如有可能、请分享屏幕截图)。

    您的顶级路由器配置对我来说似乎是正确的。 我怀疑是硬件设置(问题3)

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,谢谢回复。

    问题1。 您能否分享您正在使用的 MCU+ SDK 版本。

        评估板- TMDSCNCD263P

        MCU - XAM263P4ASOKF

       SDK - mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56

    问题2: 您能否共享 AM263Px 器件所处的引导模式?

      OSPI 引导模式

       

    问题3。 如果 PCB#为 PROC E2、您能否找到电路板上的 SW-14、SW-15、SW-16开关并共享它们的配置(开或关)?  

      SW-14、SW-15、SW-16 -处于关闭状态

    问题4。 如果上述配置也正确、当您在 R5F 内核上运行应用时、您是否可以停止内核、在表达式窗口中搜索"lwip_stats"、展开并查看统计数据是否为非零。 如果它们为0、则 LwIP 协议栈没有接收到任何数据包。 (如有可能、请分享屏幕截图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    您能否分享您的项目二进制文件、以便我在本地进行测试。 这只是为了确认是设置问题还是应用软件中的问题。

    如果我在终端看到同样的问题、我们可以隔离并调试软件、或者专注于硬件设置。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、shaunak、

     这是 SDK 提供的示例。 未进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    Im 无法在我的终端上复制此内容 我能够使所有组件在相同的 SDK 版本、相同的引导模式和 SBL 空值下正常工作。

    在静态 IP 配置下运行并分配了 IP 地址时:

    1.您的电脑的 IP 地址是什么

    2.是否可以对 AM263Px-CC 执行 Ping 操作?

    在我看来、这似乎是一些设置问题。 我还尝试了最新的10.00 SDK 版本。 工作正常。

    此致、
    Shaunak