工具与软件:
评估板中的 TCP/IP 和 UDP 文件传输中出现问题。 我已经尝试过 SDK 示例代码 TCP、UDP 和 Socket。 我所面临的问题是
- 连接到路由器时未分配 DHCP IP
- 此外、 如果控制器中设置了静态 IP、则无法连接到服务器。




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
评估板中的 TCP/IP 和 UDP 文件传输中出现问题。 我已经尝试过 SDK 示例代码 TCP、UDP 和 Socket。 我所面临的问题是




Praveen、您好!
问题1。 您能否分享您正在使用的 MCU+ SDK 版本。
问题2: 您能否共享 AM263Px 器件所处的引导模式?
问题3。 如果 PCB#为 PROC E2、您能否找到电路板上的 SW-14、SW-15、SW-16开关并共享它们的配置(开或关)?

理想情况下、所有3个开关的电平应为低电平或低电平。
问题4。 如果上述配置也正确、当您在 R5F 内核上运行应用时、您是否可以停止内核、在表达式窗口中搜索"lwip_stats"、展开并查看统计数据是否为非零。 如果它们为0、则 LwIP 协议栈没有接收到任何数据包。 (如有可能、请分享屏幕截图)
问题5. 如果 lwip_stats 为零、您能否 在表达式窗口中粘贴"*(CSL_xGE_cpswRegs ) 0x52820000"、向下滚动、展开 P0_stats 和 PN[0]_stats、然后查看数据包计数是否不为零。 (如有可能、请分享屏幕截图)。
您的顶级路由器配置对我来说似乎是正确的。 我怀疑是硬件设置(问题3)
此致、
Shaunak
你好 Shaunak ,谢谢回复。
问题1。 您能否分享您正在使用的 MCU+ SDK 版本。
评估板- TMDSCNCD263P
MCU - XAM263P4ASOKF
SDK - mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56
问题2: 您能否共享 AM263Px 器件所处的引导模式?
OSPI 引导模式

问题3。 如果 PCB#为 PROC E2、您能否找到电路板上的 SW-14、SW-15、SW-16开关并共享它们的配置(开或关)?
SW-14、SW-15、SW-16 -处于关闭状态
问题4。 如果上述配置也正确、当您在 R5F 内核上运行应用时、您是否可以停止内核、在表达式窗口中搜索"lwip_stats"、展开并查看统计数据是否为非零。 如果它们为0、则 LwIP 协议栈没有接收到任何数据包。 (如有可能、请分享屏幕截图)

Praveen、您好!
Im 无法在我的终端上复制此内容 我能够使所有组件在相同的 SDK 版本、相同的引导模式和 SBL 空值下正常工作。
在静态 IP 配置下运行并分配了 IP 地址时:
1.您的电脑的 IP 地址是什么
2.是否可以对 AM263Px-CC 执行 Ping 操作?
在我看来、这似乎是一些设置问题。 我还尝试了最新的10.00 SDK 版本。 工作正常。

此致、
Shaunak