This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:在 AM62X-AM62X 中查找以下外设驱动程序—适用于 MCU-PLUS-SDK 的 MCU+ SDK–RTOS、无 RTOS

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441832/sk-am62-lp-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件:AM62PAM62L

工具与软件:

您好!

我很难找到以下外设驱动程序的位置

CRC:CRC 计算

DMA:可以从一个内存位置传输到另一个内存位置

Timer/lptimer:向上计数、向下计数、中断

OTP:读取/写入

RTC:设置时间/获取时间

谢谢!

Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、ADC 是在 ePWM 模块下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将查询分配给专家。 请在1天或2天内收到回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、陈大宗

    [报价用户 id="628999" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441832/sk-am62-lp-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos "]

    DMA:可以从一个内存位置传输到另一个内存位置

    [报价]

    以下答案基于 MCU+SDK、而不是 Linux 端。

    下面的示例用于通过 DMA 将数据从 DDR 传输到 DDR。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14\examples\drivers\udma\udma_memcpy_interrupt

    [报价用户 id="628999" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441832/sk-am62-lp-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos "]

    CRC:CRC 计算

    [报价]

    您正在讨论哪种 CRC 计算?

    您能否详细说明为什么需要 CRC 计算以及要在何处使用它?

    [报价 userid="628999" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441832/sk-am62-lp-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos/5528946 #5528946"]此外、ADC 是否在 ePWM 模块下?[/QUOT]

    AM62X 器件没有任何内部 ADC 和 RTC 模块。

    但是、以下应用手册对于如何在外部连接 ADC 和 RTC 模块很有帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slaaej0/slaaej0.pdf?ts = 1732533810208&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swargam:

    这是循环冗余校验(CRC)。 该选项用于计算 NAND 闪存中的一些数据。 有时、我们需要验证数据在冷复位后是否仍然有效、而 CRC 是我们将使用的检查之一。

    谢谢  

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="628999" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441832/sk-am62-lp-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos "]

    Timer/lptimer:向上计数、向下计数、中断

    [报价]

    您好、 Dazong:

    目前在 MCU+SDK 中、我们支持溢出计时器中断。

    您只需从 MCU+SDK 配置计时器并生成代码。

    这是循环冗余校验(CRC)。 该选项用于计算 NAND 闪存中的一些数据。 有时、我们需要验证数据在冷复位后仍然有效、CRC 是我们将使用的检查之一。[/QUOT]

    我假设您在从 NAND 器件读取数据后需要一些数据验证。

    AM62P 器件支持 GPMC ELM 模块、该模块可以检测读取的数据中的错误并借助 BCH 方法进行校正。

    MCU+SDK 中已支持此功能。

    如果您需要有关此主题的更多详细信息、请参阅以下章节。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anil、

    不必是 nAND、但 CRC 提供了一种更灵活的方法来验证数据是否正确。 CRC 是否可用? 或者我们需要制作自己的模型?

    谢谢!

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dazong:

    GPMC 模块不支持 CRC 验证、用户需要自行实施 CRC 验证。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清 Anil、

    OTP 写入/读取呢?

    此致、

    Dazong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Dazong、

    请查看以下路径的 OTP 示例。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14\examples\otp

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anil。

    为了澄清一下、我们将查看 AM62Lx MPU。  在 RM 中、我看到有 ADC 和 RTC 模块。 您能仔细检查一下是否两者都在板上吗? 如果是、您能检查 RTC 和 ADC 驱动器位于哪里吗?

    谢谢!

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dazong:

    OTP/ 计时器 /RTC /DMA 的上述信息基于 AM62X 器件共享。

    如果您有关于 AM62L 的具体问题、请访问。 请关闭此主题帖、然后为新查询打开新主题帖。

    此致、

    Anil。