This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我很难找到以下外设驱动程序的位置
CRC:CRC 计算
DMA:可以从一个内存位置传输到另一个内存位置
Timer/lptimer:向上计数、向下计数、中断
OTP:读取/写入
RTC:设置时间/获取时间
谢谢!
Dazong
大家好、陈大宗
[报价用户 id="628999" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441832/sk-am62-lp-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos "]DMA:可以从一个内存位置传输到另一个内存位置
[报价]以下答案基于 MCU+SDK、而不是 Linux 端。
下面的示例用于通过 DMA 将数据从 DDR 传输到 DDR。
C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14\examples\drivers\udma\udma_memcpy_interrupt
[报价用户 id="628999" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441832/sk-am62-lp-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos "]CRC:CRC 计算
[报价]您正在讨论哪种 CRC 计算?
您能否详细说明为什么需要 CRC 计算以及要在何处使用它?
[报价 userid="628999" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441832/sk-am62-lp-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos/5528946 #5528946"]此外、ADC 是否在 ePWM 模块下?[/QUOT]AM62X 器件没有任何内部 ADC 和 RTC 模块。
但是、以下应用手册对于如何在外部连接 ADC 和 RTC 模块很有帮助。
此致、
Anil。
Timer/lptimer:向上计数、向下计数、中断
[报价]您好、 Dazong:
目前在 MCU+SDK 中、我们支持溢出计时器中断。
您只需从 MCU+SDK 配置计时器并生成代码。
这是循环冗余校验(CRC)。 该选项用于计算 NAND 闪存中的一些数据。 有时、我们需要验证数据在冷复位后仍然有效、CRC 是我们将使用的检查之一。[/QUOT]我假设您在从 NAND 器件读取数据后需要一些数据验证。
AM62P 器件支持 GPMC ELM 模块、该模块可以检测读取的数据中的错误并借助 BCH 方法进行校正。
MCU+SDK 中已支持此功能。
如果您需要有关此主题的更多详细信息、请参阅以下章节。
此致、
Anil。
感谢您的澄清 Anil、
OTP 写入/读取呢?
此致、
Dazong
您好 、Dazong、
请查看以下路径的 OTP 示例。
C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14\examples\otp
此致、
Anil。
谢谢 Anil。
为了澄清一下、我们将查看 AM62Lx MPU。 在 RM 中、我看到有 ADC 和 RTC 模块。 您能仔细检查一下是否两者都在板上吗? 如果是、您能检查 RTC 和 ADC 驱动器位于哪里吗?
谢谢!
Dazong
您好、Dazong:
OTP/ 计时器 /RTC /DMA 的上述信息基于 AM62X 器件共享。
如果您有关于 AM62L 的具体问题、请访问。 请关闭此主题帖、然后为新查询打开新主题帖。
此致、
Anil。