主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
背景是为设计生成 SysConfig 文件、其中我们可以通过固件选择 PTP 主站连接到的端口。
我们将其简化为3种不同的可能性:CPSW ETH,PRG0 ETH,PCIe PTM
我们需要添加其他同步信号、如2个计时器输入触发器和2个计时器输出。
我们可以实现此预订只以下几个?
2个 SYNC 输入
对于 GEMAC_CPTS = CPSW_CPTS:
HW1TSPUSH (CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH) V1焊球
HW2TSPUSH (CP_GEMAC_CPTS0_HW2TSPUSH) T1焊球
或 CPTS (用于 PCIe PTM 上下文)
HW1TSPUSH (CPTS0_HW1TSPUSH) V1焊球
HW2TSPUSH (CPTS0_HW2TSPUSH) T1焊球
或 PRU_ICSSG0_IEP0
EDC_LATCH_IN0 V1焊球
EDC_LATCH_IN1 T1焊球
2个 SYNC 输出 通过 TSR 连接到 CPSW_CPTS 或 CPTS 或 IEP 输出
SYNC0_OUT (SYNC0_OUT)、位于 ECAP0_IN_APWM_OUT/D18中
SYNC1_OUT (SYNC1_OUT)位于 EXT_REFCLK1/A19中
您能否确认 TSR 模块可以连接到 CPSW_CPTS、CPTS 或 IEP 输出的任何 SYNC 输出?
(为了仅为这3个解决方案预订这2个 SYNCx_OUT
且无预订、还有适用于 IEP 但位于其他引脚上的特殊 EDC_SYNC_OUTx)
重要提示:
对于与 IEP 的连接、您能否确认可以在提供的千兆 ETH PRU FW 二进制文件中执行此操作?
谢谢。