This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:具有来自 CPSW_CPTS、CPTS 或 IEP 的信号的 TSR

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442328/am6442-tsr-with-signals-from-cpsw_cpts-or-cpts-or-iep

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

背景是为设计生成 SysConfig 文件、其中我们可以通过固件选择 PTP 主站连接到的端口。

我们将其简化为3种不同的可能性:CPSW ETH,PRG0 ETH,PCIe PTM

我们需要添加其他同步信号、如2个计时器输入触发器和2个计时器输出。

我们可以实现此预订只以下几个?

2个 SYNC 输入
对于 GEMAC_CPTS = CPSW_CPTS:
HW1TSPUSH (CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH) V1焊球
HW2TSPUSH (CP_GEMAC_CPTS0_HW2TSPUSH) T1焊球

或 CPTS (用于 PCIe PTM 上下文)
HW1TSPUSH (CPTS0_HW1TSPUSH) V1焊球
HW2TSPUSH (CPTS0_HW2TSPUSH) T1焊球

或 PRU_ICSSG0_IEP0
EDC_LATCH_IN0 V1焊球
EDC_LATCH_IN1 T1焊球

2个 SYNC 输出 通过 TSR 连接到 CPSW_CPTS 或 CPTS 或 IEP 输出
SYNC0_OUT (SYNC0_OUT)、位于 ECAP0_IN_APWM_OUT/D18中
SYNC1_OUT (SYNC1_OUT)位于 EXT_REFCLK1/A19中


您能否确认 TSR 模块可以连接到 CPSW_CPTS、CPTS 或 IEP 输出的任何 SYNC 输出?
(为了仅为这3个解决方案预订这2个 SYNCx_OUT

且无预订、还有适用于 IEP 但位于其他引脚上的特殊 EDC_SYNC_OUTx)

重要提示:
对于与 IEP 的连接、您能否确认可以在提供的千兆 ETH PRU FW 二进制文件中执行此操作?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我将查看此内容、下周同一时间再见。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认 TSR 模块可以连接到 CPSW_CPTS、tsr 或 IEP 输出的任何同步输出?

    根据数据表、您可以使用适当的 MUX 值(2、4或5)选择它们

    重要提示:
    对于与 IEP 的连接、您能否确认可以在提供的千兆 ETH PRU FW 二进制文件中执行此操作?[/QUOT]

    我们在 Gigabit Eth-PRU-FW 中仅使用"SYNC0_OUT"。

    "EDC_LATCH"信号不用于 千兆以太网 PRU-FW。

    此致

    Ashwani