请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625SIP Thread 中讨论的其他器件: AM6252
工具与软件:
您好!
我可以对 AM625SIP 有疑问吗?
您是否计划使用 RAM 的其他容量? (例如1GB、2GB、4GB)
我相信只有512MB RAM SIP、通常不足以用于应用程序使用 GPU。
此致、
Gr
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Anshu:
感谢您的支持。
您有要求吗
我的客户想使用2GB 或4GB RAM。
如果运行有很多库的 Debian 或 Yocto-Linux、许多应用程序通常需要超过1GB 的 RAM。
另一位客户说为何只选择 AM6254+512KB RAM? 如果 RAM 为512KB、则应选择 AM6251或 AM6252器件。
因为客户选择四核 A53的应用在许多情况下都需要超过2GB 的 RAM。
此致、
Gr