This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:规划不同的 RAM 变体

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445029/am625sip-plan-for-different-ram-variations

器件型号:AM625SIP
Thread 中讨论的其他器件: AM6252

工具与软件:

您好!

我可以对 AM625SIP 有疑问吗?

您是否计划使用 RAM 的其他容量? (例如1GB、2GB、4GB)

我相信只有512MB RAM SIP、通常不足以用于应用程序使用 GPU。

此致、

Gr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    此时、我们无法共享下一个更新版本的时间表。 但我们确实计划添加变体。

    您是否已满足要求且清楚标注了 EE。 也许如果您能分享有关您的要求的更多详细信息、我将能够更好地帮助您。

    此致

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    感谢您的支持。

    您有要求吗

    我的客户想使用2GB 或4GB RAM。

    如果运行有很多库的 Debian 或 Yocto-Linux、许多应用程序通常需要超过1GB 的 RAM。

    另一位客户说为何只选择 AM6254+512KB RAM? 如果 RAM 为512KB、则应选择 AM6251或 AM6252器件。

    因为客户选择四核 A53的应用在许多情况下都需要超过2GB 的 RAM。

    此致、

    Gr