This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:由 buildroot 生成的补丁操作系统

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445890/am625-patch-os-generated-by-buildroot

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我的一位客户正在使用 AM6254、他们正在寻找有关如何在部署后修补由 buildroot 生成的操作系统的建议、您在这里有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上取决于我要说的补丁范围。 通常在实际部署中、为了实现稳健性、您通常会使用某种 A/B 方案来更新整个 FW 映像。 这将确保现场的所有系统都具有某种已知良好的基线。 此外、BuildRoot 本身非常简单、实际上是为了为固定系统构建软件、因此不适合增量更新。 如果您想逐步更新软件包、您应该考虑 Yocto、甚至是 Debian、它都附带了软件包管理基础结构和工具。

    此致、Andreas