请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
您好!
我的一位客户正在使用 AM6254、他们正在寻找有关如何在部署后修补由 buildroot 生成的操作系统的建议、您在这里有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的一位客户正在使用 AM6254、他们正在寻找有关如何在部署后修补由 buildroot 生成的操作系统的建议、您在这里有什么建议吗?
这实际上取决于我要说的补丁范围。 通常在实际部署中、为了实现稳健性、您通常会使用某种 A/B 方案来更新整个 FW 映像。 这将确保现场的所有系统都具有某种已知良好的基线。 此外、BuildRoot 本身非常简单、实际上是为了为固定系统构建软件、因此不适合增量更新。 如果您想逐步更新软件包、您应该考虑 Yocto、甚至是 Debian、它都附带了软件包管理基础结构和工具。
此致、Andreas