请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69 工具与软件:
您好!
关于 AM69处理器上 USB0_ID 引脚的逻辑电平、似乎存在一些冲突信息。 在 AM69数据表的表5-1中、引脚 USB0_ID (ALY 封装:AN17)列出了的 I/O 电压 3.3V . 但是、同一表中的电源列列出了 VDDA_0P8_ USB / VDDA_1P8_ USB / VDDA_3P3_ USB。 此外、在 SK-AM69评估套件原理图中、AN17引脚的电源似乎已连接 VDDA_0P8_USB 又连接到 VDD_CORE_0V8。
USB0_ID 引脚的逻辑电平是多少? 是要求3.3V、还是可以是0.8V 或1.8V?
感谢您的帮助。