This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:USB0_ID 引脚的逻辑电平

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69, SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445872/am69-logic-level-for-usb0_id-pin

器件型号:AM69

工具与软件:

您好!

关于 AM69处理器上 USB0_ID 引脚的逻辑电平、似乎存在一些冲突信息。  在 AM69数据表的表5-1中、引脚 USB0_ID (ALY 封装:AN17)列出了的 I/O 电压 3.3V . 但是、同一表中的电源列列出了 VDDA_0P8_ USB / VDDA_1P8_ USB / VDDA_3P3_ USB。 此外、在 SK-AM69评估套件原理图中、AN17引脚的电源似乎已连接  VDDA_0P8_USB 又连接到 VDD_CORE_0V8。  

USB0_ID 引脚的逻辑电平是多少? 是要求3.3V、还是可以是0.8V 或1.8V?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ID 引脚应连接到 GND (直接或通过下拉电阻器)或悬空。   不应将其驱动为高电平。  我认为这符合 USB 连接器上的 ID 规范。  

    ESD 单元可耐受3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有道理。 谢谢!