请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829V-Q1 主题中讨论的其他器件:DRA829
工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户想要将 DRA829用作 以太网交换机 EE。 客户有以下问题、我们需要您的支持来回答。
我们需要2个 PCIe 通道来与 BTB 连接器通信、并计划使用 PCIe 2接口。 对于 PCIe 通信、我们需要添加复位 RST、唤醒唤醒、两个握手 CDC_READY_DET、Add_READY_DET 信号。 这4个信号是具有专用引脚、还是只要 GPIO 可用、就可以使用它们?
我不确定此信号是否符合 PCIe 标准要求。 那么、请帮助您检查一下。
BR、
Biao