This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V-Q1:PCIe 硬件设计

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443774/dra829v-q1-pcie-hw-design

器件型号:DRA829V-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA829

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户想要将 DRA829用作 以太网交换机 EE。 客户有以下问题、我们需要您的支持来回答。

我们需要2个 PCIe 通道来与 BTB 连接器通信、并计划使用 PCIe 2接口。 对于 PCIe 通信、我们需要添加复位 RST、唤醒唤醒、两个握手 CDC_READY_DET、Add_READY_DET 信号。 这4个信号是具有专用引脚、还是只要 GPIO 可用、就可以使用它们?

我不确定此信号是否符合 PCIe 标准要求。 那么、请帮助您检查一下。

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国感恩节假期、请预计下周回复。 我们的大多数工程师都是在周末度假的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有专用的 PCIe 时钟请求引脚、它们是可选的。  可以使用 GPIO 支持所有其他功能