This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:[TIDL] SegFormer 模型

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444965/tda4vh-q1-tidl-segformer-model

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

你好。
我目前正在测试 SegFormer 模型是否在最新版本的 SDK 10或更高版本中编译。

我有三个问题。

1.我想我在文档中看到、最新版的 SDK 支持 DEIT、SWIN 和 Segformer。 然而、当我实际执行编译测试时、DEIT 还是成功的、但是 SWIN 和 Segformer 却没能通过 Copmile。 是否支持 SWIN 和 Segformer???

2.目前由 tidl 提供的 SegFormer onnx 链接如下。

https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/tree/main/edgeai-modelzoo/models/vision/segmentation/ade20k/hf-transformers

SegFormer 模型似乎已根据摆动面变压器进行了修改。 如果我在 huggingface 变压器中使用赛格泰尔,编译会有很多问题吗??? 如果是、是否有有关如何修改它的参考文档???

3、文件中与德州仪器提供的 segformer 相关的链接大多似乎已被打破。 何时修复???

问题感觉有点混乱、但总而言之、我想知道 TI 是否可以使用 SegFormer 的源代码或指南文档。

感谢您阅读这篇长文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题迎刃而解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaemin;感谢您的提问。 根据您的反馈、我将"TI 认为已经解决"标记出来。 如果您同意、请关闭此主题。

    谢谢。此致

    文立