请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
你好。
我目前正在测试 SegFormer 模型是否在最新版本的 SDK 10或更高版本中编译。
我有三个问题。
1.我想我在文档中看到、最新版的 SDK 支持 DEIT、SWIN 和 Segformer。 然而、当我实际执行编译测试时、DEIT 还是成功的、但是 SWIN 和 Segformer 却没能通过 Copmile。 是否支持 SWIN 和 Segformer???
2.目前由 tidl 提供的 SegFormer onnx 链接如下。
SegFormer 模型似乎已根据摆动面变压器进行了修改。 如果我在 huggingface 变压器中使用赛格泰尔,编译会有很多问题吗??? 如果是、是否有有关如何修改它的参考文档???
3、文件中与德州仪器提供的 segformer 相关的链接大多似乎已被打破。 何时修复???
问题感觉有点混乱、但总而言之、我想知道 TI 是否可以使用 SegFormer 的源代码或指南文档。
感谢您阅读这篇长文章。