This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:J784S4_TDA4AP TI 处理器上的 XAUI 和 USXGMII 相关问题。

Guru**** 2482775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442174/processor-sdk-j784s4-xaui-and-usxgmii-related-question-on-j784s4_tda4ap-ti-processor

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好!

我们使用 J784S4_TDA4AP TI 处理器。

我们希望启用 已连接 CPSW0千兆字节以太网交换机的 Marvel MVQ3244 Phy。

它的速度是2.5G。

当我们问漫威的团队  

****** 漫威团队的回应*******

我们不支持 XAUI。 支持的接口:
2500BASE-X
5G USXGMII (2.5/5G 线速)
10G USXGMII (2.5/5/10G 线速)
10GBASE-R (第49条)
5000 BASE-R (第49条)
10GBASE-R (第129条)

**

但是根据产品说明书、

XAUI 具有2.5G 速度。 按照 Marvel 团队的  要求、我们需要启用 USXGMII。

但您能说明一下我们是否 为2.5G 速度启用了 USXGMII 吗?

您能告诉我们需要为 USXGMII 和 XAUI 启用哪些串行器/解串器线路 (如果我们在未来的芯片中使用)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDA4VH 支持的 USXGMII 速度为5G/10Gbps。 仅 CPSW9G 的端口1、端口2支持该功能。
    XAUI 在 CPSW9G 的所有端口上支持2.5Gbps。

    请参阅熔断、了解从 TRM 映射到串行器/解串器实例的 CPSW 端口。


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    对于以下问题。

    SoC 侧设置为2500Base-X 模式、并且 SoC 侧有同步。

    如何确保已启用2500Base-X 模式。

    谢谢!

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SoC 端设置为2500Base-X 模式并且 SoC 端有同步。

    SoC 侧是 XAUI 模式、相当于具有8b/10b 编码器和3.125Gbps 通道速率的2500 Base-X 模式。

    如何确保启用了2500Base-X 模式。

    您可以从 CTRLMMR SERDES 通道控制寄存器确认已启用哪种模式。
    此外、SERDES PLL 锁定寄存器可确认为频率锁定 PLL、而 SERDES 通道功能模式可确认在通道上启用了哪个功能。

    此致、
    Sudheer