This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:使用 CPTS 通过以太网(PTP)(CPSW)实现时间同步

Guru**** 2482775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446770/am68a-time-synchronization-over-ethernet-ptp-cpsw-with-use-of-cpts

器件型号:AM68A

工具与软件:

尊敬的团队:

使用 CPTS 与以太网( PTP)的时间同步,正如我们看到已经完成软件,但我有一些问题:

1) 1)您是否有应用手册 或概述如何在.pdf 中或仅在 SDK 中的源代码中实现它?

2)在将 RGMII 端口用于以太网时、实施是否使用主圆顶 CPTS 或 MCU 域 CPTS?  

3) 3)当用于 MCU_CPSW 时、CPTS 使用什么内部时钟(用于64b 时间戳计数器的 RCLK)、当用于 MAIN_CPSW 时采用什么内部时钟?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 PDK ENET 上有个仅适用于主 CPSW2G 的 TSN 示例、它使用主 CPTS 与外部网络进行时间同步。

    我们在 TI SDK 中不提供多核时间同步支持。

    Unknown 说:
    1)您有应用手册或概述 如何在.pdf 中或仅在 SDK 中的源代码中实施它吗?

    PDK 讨论了 Timesync 以及如何与其他内核同步。
    到目前为止、SDK 中不支持与其他内核同步、因此 TI SDK 中仅提供了使用 TSN 栈与外部网络的时间同步。

    [quote userid="225764" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446770/am68a-time-synchronization-over-ethernet-ptp-cpsw-with-use-of-cpts

    2)在将 RGMII 端口用于以太网时、实施是否使用主圆顶 CPTS 或 MCU 域 CPTS?  

    3) 3)当用于 MCU_CPSW 时、CPTS 使用什么内部时钟(用于64b 时间戳计数器的 RCLK)、当用于 MAIN_CPSW 时采用什么内部时钟?

    [报价]

    这是上面的中所述的地址、因为 SDK 中支持的 TSN 示例仅适用于主 CPSW2G、它使用主 CPTS 模块来计时。
    CPTS 基准时钟为500MHz。

    此致、
    Sudheer