工具与软件:
尊敬的团队:
使用 CPTS 与以太网( PTP)的时间同步,正如我们看到已经完成软件,但我有一些问题:
1) 1)您是否有应用手册 或概述如何在.pdf 中或仅在 SDK 中的源代码中实现它?
2)在将 RGMII 端口用于以太网时、实施是否使用主圆顶 CPTS 或 MCU 域 CPTS?
3) 3)当用于 MCU_CPSW 时、CPTS 使用什么内部时钟(用于64b 时间戳计数器的 RCLK)、当用于 MAIN_CPSW 时采用什么内部时钟?
此致、
D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
使用 CPTS 与以太网( PTP)的时间同步,正如我们看到已经完成软件,但我有一些问题:
1) 1)您是否有应用手册 或概述如何在.pdf 中或仅在 SDK 中的源代码中实现它?
2)在将 RGMII 端口用于以太网时、实施是否使用主圆顶 CPTS 或 MCU 域 CPTS?
3) 3)当用于 MCU_CPSW 时、CPTS 使用什么内部时钟(用于64b 时间戳计数器的 RCLK)、当用于 MAIN_CPSW 时采用什么内部时钟?
此致、
D.
您好!
我们在 PDK ENET 上有个仅适用于主 CPSW2G 的 TSN 示例、它使用主 CPTS 与外部网络进行时间同步。
我们在 TI SDK 中不提供多核时间同步支持。
Unknown 说:1)您有应用手册或概述 如何在.pdf 中或仅在 SDK 中的源代码中实施它吗?
PDK 讨论了 Timesync 以及如何与其他内核同步。
到目前为止、SDK 中不支持与其他内核同步、因此 TI SDK 中仅提供了使用 TSN 栈与外部网络的时间同步。
2)在将 RGMII 端口用于以太网时、实施是否使用主圆顶 CPTS 或 MCU 域 CPTS?
3) 3)当用于 MCU_CPSW 时、CPTS 使用什么内部时钟(用于64b 时间戳计数器的 RCLK)、当用于 MAIN_CPSW 时采用什么内部时钟?
[报价]这是上面的中所述的地址、因为 SDK 中支持的 TSN 示例仅适用于主 CPSW2G、它使用主 CPTS 模块来计时。
CPTS 基准时钟为500MHz。
此致、
Sudheer