This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:使用 tivxDLPreProcNode ()后、将出现启动界面。

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442740/j721excpxevm-after-using-tivxdlpreprocnode-a-splash-screen-appears

器件型号:J721EXCPXEVM

工具与软件:

您好、TI 专家:


由于需要测试转换自"yolov5s6_640_ti_lite_37p4_56p0.onnx"的 detections_tidl_net.bin 和 detections_tidl_io_1.bin。
但 detections_tidl_io_1.bin 中的 inElementType 是 vx_type_FLOAT32。
因此、TI 专家建议将 tivxImgPreProcNode ()替换为 tivxDLPreProcNode ()。
但是、更换屏幕会导致屏幕闪烁。 请帮助解决该问题。
目前测试的代码库为"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12"。
测试的应用为"vision_apps/dl_demos/app_tidl_od"
用于将 ONNX 转换为 BIN 的工具链是"edgeai-tidl-tools-08_06_00_05"
"yolov5s6_640_ti_lite_37p4_56p0.onnx"(来自"">github.com/.../edgeai-yolov5-gplv3")。

此致、
George Lin

e2e.ti.com/.../WIN_5F00_20241125_5F00_15_5F00_27_5F00_23_5F00_Pro_5F00_960x540.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、谢谢您提出这个问题。 我们将把它转发给 TIvx 专家。 由于假日周的原因、请预计会有一些延迟。  

    此致

    文立  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WinLi:
    我发现"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05"也存在相同的问题。
    此致、
    George Lin