工具与软件:
您好、TI 专家:
由于需要测试转换自"yolov5s6_640_ti_lite_37p4_56p0.onnx"的 detections_tidl_net.bin 和 detections_tidl_io_1.bin。
但 detections_tidl_io_1.bin 中的 inElementType 是 vx_type_FLOAT32。
因此、TI 专家建议将 tivxImgPreProcNode ()替换为 tivxDLPreProcNode ()。
但是、更换屏幕会导致屏幕闪烁。 请帮助解决该问题。
目前测试的代码库为"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12"。
测试的应用为"vision_apps/dl_demos/app_tidl_od"
用于将 ONNX 转换为 BIN 的工具链是"edgeai-tidl-tools-08_06_00_05"
"yolov5s6_640_ti_lite_37p4_56p0.onnx"(来自"">github.com/.../edgeai-yolov5-gplv3")。
此致、
George Lin
e2e.ti.com/.../WIN_5F00_20241125_5F00_15_5F00_27_5F00_23_5F00_Pro_5F00_960x540.mp4