主题中讨论的其他器件: TDA4VM
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
问题来自"J721EXCPXEVM:使用 edgeai-tidl-tools 将 onnx (edgeai-yolov5)转换为 bin 无法正常工作"。
我的问题很简单。 我认为 TDA4VM 平台应该受到支持。
我想让"vision_apps"使用 yolov5 AI 模型进行推理。
我的代码库是"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12"。
我测试的视觉应用为"vision_apps/dl_demos/app_tidl_od"。
将 onnx 转换为 bin 的 edgeai-tidl-tools 版本是"edgeai-tidl-tools-08_06_00_05"。
测试的 onnx 为"yolov5s6_640_ti_lite_37p4_56p0.onnx"和"yolov5s6_640_ti_lite_metaarch.prototxt"。 检索自"">github.com/.../edgeai-yolov5-gplv3"。
根据 Nikhil (TI 专家)的建议、我已修改 preProcObj->node = TIVxDLPreProcNode (...)。
自 Vision Apps 改为使用无法显示的 yolov5 AI 模型以来、时间已经过长。
TI 专家能否提供使用 yolov5 AI 模型的视觉应用示例?
让我向我的经理证明、TDA4VM 上的视觉应用可以使用 yolov5 AI 模型。
只需一个简单的样本就足够了。
此致、
George Lin