This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:vision_apps 使用 yolov5 AI 模型进行推理。

Guru**** 2483825 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440706/j721excpxevm-vision_apps-uses-the-yolov5-ai-model-for-inference

器件型号:J721EXCPXEVM
主题中讨论的其他器件: TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

问题来自"J721EXCPXEVM:使用 edgeai-tidl-tools 将 onnx (edgeai-yolov5)转换为 bin 无法正常工作"。
我的问题很简单。 我认为 TDA4VM 平台应该受到支持。
我想让"vision_apps"使用 yolov5 AI 模型进行推理。

我的代码库是"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12"。
我测试的视觉应用为"vision_apps/dl_demos/app_tidl_od"。
将 onnx 转换为 bin 的 edgeai-tidl-tools 版本是"edgeai-tidl-tools-08_06_00_05"。
测试的 onnx 为"yolov5s6_640_ti_lite_37p4_56p0.onnx"和"yolov5s6_640_ti_lite_metaarch.prototxt"。 检索自"">github.com/.../edgeai-yolov5-gplv3"。
根据 Nikhil (TI 专家)的建议、我已修改 preProcObj->node = TIVxDLPreProcNode (...)。

自 Vision Apps 改为使用无法显示的 yolov5 AI 模型以来、时间已经过长。
TI 专家能否提供使用 yolov5 AI 模型的视觉应用示例?
让我向我的经理证明、TDA4VM 上的视觉应用可以使用 yolov5 AI 模型。
只需一个简单的样本就足够了。

此致、
George Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家:
    是否已将此问题分配给新所有者?
    此致、
    George Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家:


    在 VISION_APPS 上无法使用 YOLOV5的问题已经发生了很长时间。
    因此、请帮助分配所有者。
    这将加快问题的处理速度。


    此致、
    George Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George;很抱歉、这需要很长时间。 我们将找到一些关于 YOLOV5型号的专家来回答您的问题。

    同时、您还可以尝试更新版本的软件吗?

    您是否有任何具体原因使其保持在 08_06_00_12?

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李文强


    我使用了"edgeai-tidl-tools-09_02_07_00"将 ONNX 转换为二进制文件。
    但它有一个警告。
    "警告:[TIDL_E_DATAFLOW_INFO_NULL]网络编译器返回错误或未执行、此模型只能在 PC/主机仿真模式下使用、预计不能在目标/EVM 上运行。"
    因此、使用"edgeai-tidl-tools-09_02_07_00"生成的 bin 无法正确执行"edgeai_09_02_00_05"。
    P.S.在 vision_apps 中集成 bin 测试之前、我将先使用 edgeai 进行测试。
    我还使用了"edgeai-tidl-tools-10_00_03_00"测试。
    "edgeai-tidl-tools-10_00_03_00"和"edgeai-tidl-tools-08_06_00_05"都没有上述警告。
    但是"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05-prebuild.tar.gz"无法正确引导我的 TDA4VM EVB。
    因此、我只能使用"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12"进行开发。


    此致、
    George Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../run_5F00_python_5F00_examples_2D00_2024_2D00_11_2D00_26_2D00_0504.log

    李文强

    "edgeai-tidl-tools-09_02_07_00" 2024年11月26日 中的"source .time"/scripts/run_python_examples.sh 的完整日志"run_python_examples-sysm-0504.log"。

    此致、

    George Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李文强
    解决了"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05"无法启动 TDA4VM EVB 的问题。
    我使用另一个64G SD 卡进行测试。
    它可以很好地工作。
    那么、您有没有示例来说明 vision_apps 如何与 yolov5 AI 模型配合使用?
    我想向我的经理展示 vision_apps 可以使用 yolov5 AI 模型。
    此致、
    George Lin