工具/软件:J721E-EVM-9-01-00-06 SDK。
Howdy y'all、我一直在 J721E-EVM-9-01-00-06 SDK 版本上使用 SK-TDA4VM。 我已经运行了自己的用例、但我想知道使用 Git 的最佳方式是什么。
根据 SDK 上的文档和入门指南、我要么取出 SD 卡并修改代码、要么通过 VSCode 通过 SSH 进行连接。 到目前为止,我一直在做后没有任何麻烦,但我感兴趣的不仅仅是让我的进展绑在我的本地机器,我正在工作。
我想知道哪些最佳实践以及将 GIT 与此板结合使用的最佳方法是、因为我的理解是、我需要在本地下载/保存我的进度、然后按压-即无法直接从板上推送它? 或者、我在电路板上本地设置 Git、并从我工作的地方直接推入?
其次 如果我要跟踪我的工作、SDK 的哪些部分最相关? SDK 附带了所有必要的文件、但还有一个名为"filesystem"的文件夹、该文件夹具有默认文件系统和结构、我连接到电路板本身并工作时得到的默认文件系统和结构(基本上、我没有更改)。
非常感谢