This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:使用 Git 和 Edge AI SDK J721E

Guru**** 2483325 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441813/sk-tda4vm-working-with-git-and-edge-ai-sdk-j721e

器件型号:SK-TDA4VM

工具/软件:J721E-EVM-9-01-00-06 SDK。

Howdy y'all、我一直在 J721E-EVM-9-01-00-06 SDK 版本上使用 SK-TDA4VM。 我已经运行了自己的用例、但我想知道使用 Git 的最佳方式是什么。

根据 SDK 上的文档和入门指南、我要么取出 SD 卡并修改代码、要么通过 VSCode 通过 SSH 进行连接。 到目前为止,我一直在做后没有任何麻烦,但我感兴趣的不仅仅是让我的进展绑在我的本地机器,我正在工作。

我想知道哪些最佳实践以及将 GIT 与此板结合使用的最佳方法是、因为我的理解是、我需要在本地下载/保存我的进度、然后按压-即无法直接从板上推送它? 或者、我在电路板上本地设置 Git、并从我工作的地方直接推入?

其次 如果我要跟踪我的工作、SDK 的哪些部分最相关? SDK 附带了所有必要的文件、但还有一个名为"filesystem"的文件夹、该文件夹具有默认文件系统和结构、我连接到电路板本身并工作时得到的默认文件系统和结构(基本上、我没有更改)。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    您可以在板上使用 Git。 您是否遇到过与此相关的任何问题?  您希望跟踪哪些类型的工作?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiana、好、感谢您的回答、抱歉我迟到了、我们的用例是 ti_post_process_semantic_segment 的修改、因为我们在这里处理这些文件。

    对于应该进行 SDK 版本控制或不应该进行 SDK 的版本控制、您有什么具体建议吗? 或者 Git 存储库中应包含什么内容? 我问这个问题、因为未打包的 SDK 相当大、并且如果最佳策略是仅跟踪我在用例本身内的工作。 该 SDK 包含一个包含默认文件系统的 zip 文件、该文件系统当时存在于 TDA4中以及我们的工作位置。 问题是、我们应该只跟踪它还是特定的(必需的?) 构建块。

    最后、您的建议是 Git 可以在 TDA4上本机运行? 就像在中所说的、我把它当作是一台运行 Git 的普通计算机、通过我连接的控制台来完成任务吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我们对 如何跟踪 自己的 工作没有任何具体的建议。 就个人而言、我更喜欢通过 VSCode 通过 SSH 连接、在本地保存并推送更改。 您是否无法在器件上本地使用 Git?

    谢谢!

    Fabiana