This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:可以在 HS-OTP 器件上读取扩展 FS 中 A53的 OTP MMR 值

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443537/am623-can-read-extend-otp-mmr-value-in-a53-on-hs-fs-device

器件型号:AM623

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们阅读了以下两个常见问题解答:

[常见问题解答]如何在 AM6x SoC 上对扩展 OTP 电子保险丝进行编程-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

[常见问题解答]如何通过在 AM6x 上对扩展 VID 进行编程来更新 ID (USB 和 PCIe PID/MAC ID)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

目前,我们可以通过 OTP Keywriter 方法对扩展 OTP 进行编程,我们要做的是在 uboot 阶段, uboot 软件通过 TI SYSFW 方法读取扩展 OTP MMR 字段,然后将这些值提供给应用级使用,请参阅链接: 使用扩展 OTP—TISCI 用户指南

报告说:  

安全与非安全  -将一行标记为非安全意味着系统固件可以提供32位 MMR 的值作为对 TISCI 读取消息的响应。 如果有一行标记为安全、则 TISCI 响应消息中不会返回32位 MMR 值。 MMR 值只能用于设置加密或解密上下文以处理数据。

仅需再次确认以下理解:

 如果该行标记为安全、则无法读取 MMR。  尽管器件是 HS-OTP 器件、但用户可以  通过 Keywriter 将扩展 OTP 行条目编程为非安全、则 uboot 可以读取 FS 值。  

对吧?

此致

Thomas