This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:tiarmclang -链接后打印内存使用情况

Guru**** 2483335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446494/am6442-tiarmclang---print-memory-usage-after-link

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好!

我们目前将 tiarmclang 4.0.1 LTS 与 CMake 搭配使用。 遗憾的是、我找不到链接器选项、该选项在链接后输出存储器使用表/报告给控制台。 使用 GCC 链接器时、该选项为"--print-memory-usage"。 tiarmclang 链接器中的对应选项是什么?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angel、

    我不确定我们是否有这种选择、但会让有人给出答案。

    可用功能之一是能够将详细信息输出到 xml 文件、然后在 CCS 中的"Memory Allocation"视图将解析并显示该信息:

    它通常查看 CCS 工程的输出、但如果您使用的是 cmake、则可以使用文件夹图标指向生成的文件。

    用于生成该文件的链接器选项如下所示: xml_link_info="filename_linkInfo.xml"

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="584118" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446494/am6442-tiarmclang---print-memory-usage-after-link 使用 GCC 链接器时、该选项将是"--print-memory-usage"。 tiarmclang 链接器中的对应选项是什么?  [报价]

    这种完全的行为是无可选择的。  最接近的选项是 --map_file。  在调用时使用 tiarmclang 、典型用法类似于: -wl、--map_file=name_of_file.map .

    谢谢。此致、

    -George.