请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
您好!
我们目前将 tiarmclang 4.0.1 LTS 与 CMake 搭配使用。 遗憾的是、我找不到链接器选项、该选项在链接后输出存储器使用表/报告给控制台。 使用 GCC 链接器时、该选项为"--print-memory-usage"。 tiarmclang 链接器中的对应选项是什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们目前将 tiarmclang 4.0.1 LTS 与 CMake 搭配使用。 遗憾的是、我找不到链接器选项、该选项在链接后输出存储器使用表/报告给控制台。 使用 GCC 链接器时、该选项为"--print-memory-usage"。 tiarmclang 链接器中的对应选项是什么?
谢谢!
Angel、
我不确定我们是否有这种选择、但会让有人给出答案。
可用功能之一是能够将详细信息输出到 xml 文件、然后在 CCS 中的"Memory Allocation"视图将解析并显示该信息:

它通常查看 CCS 工程的输出、但如果您使用的是 cmake、则可以使用文件夹图标指向生成的文件。
用于生成该文件的链接器选项如下所示: xml_link_info="filename_linkInfo.xml"
此致、
John
这种完全的行为是无可选择的。 最接近的选项是 --map_file。 在调用时使用 tiarmclang 、典型用法类似于: -wl、--map_file=name_of_file.map .
谢谢。此致、
-George.