请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 主题中讨论的其他器件:AM62A7-Q1
工具与软件:
当 MMCSD2未在系统中使用时、VDDSHV6电源引脚建议连接什么?
我在 sprad21f.pdf 中找到了以下说明。
"VDDSHV4、VDDSHV5和 VDDSHV6旨在支持上电、下电或不依赖于其他电源轨的动态电压变化。"
VDDSHV6似乎可以连接到 GND (0V)。
另一方面、我在 E2E 常见问题解答中找到了另一款器件 AM62A7-Q1。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1237054/faq-am62a7-q1-how-to-connect-the-pin-net-vddshv4-vddshv5-and-vddshv6-if-sd-card-is-not-used
其中 VDDSHV6应连接1.8V 或3.3V 固定电压中的一个。
谢谢。此致、
田代浩一郎