This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:系统中未使用 MMCSD2时的 VDDSHV6电源

Guru**** 2483335 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446138/am623-vddshv6-power-supply-when-mmcsd2-is-not-used-in-the-system

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM62A7-Q1

工具与软件:

当 MMCSD2未在系统中使用时、VDDSHV6电源引脚建议连接什么?
我在 sprad21f.pdf 中找到了以下说明。
"VDDSHV4、VDDSHV5和 VDDSHV6旨在支持上电、下电或不依赖于其他电源轨的动态电压变化。"
VDDSHV6似乎可以连接到 GND (0V)。

另一方面、我在 E2E 常见问题解答中找到了另一款器件 AM62A7-Q1。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1237054/faq-am62a7-q1-how-to-connect-the-pin-net-vddshv4-vddshv5-and-vddshv6-if-sd-card-is-not-used
其中 VDDSHV6应连接1.8V 或3.3V 固定电压中的一个。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 田代浩一郎

    谢谢你。

    当不需要 SD 卡接口或动态开关时、建议连接到有效电源。

    动态电压切换是电压变化的一段短时间。

    不建议将 VDDSHV6接地。

    此致、

    Sreenivasa