This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用摄像头的板载 AWB 时如何对 CCM 进行调优

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447368/tda4vm-how-to-tune-ccm-when-using-the-on-board-awb-of-a-camera

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我正在使用一个摄像头、其图像传感器提供自动白平衡(AWB)、似乎可以将图像校正至约5000K 的温度。我应该如何在德州仪器(TI)的 DCC 工具中调整 ISP 的颜色校正矩阵(CCM)? 我是否应该获取在激活或停用摄像头 AWB 的情况下用5000 K 光照亮的色卡的单个图像? 我猜应该激活它、但在调优 CCM 并使用 TI 的 AWB 时、我在 DCC 工具中看到的图像是原始图像(无 WB 校正)、这让我认为我可能应该使用来自摄像头的未校正图像来调优 CCM。

非常感谢您的时间和支持!

Jos é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jos é:

    Unknown 说:
    我应该拍摄一张色卡的单张图像、该色卡在激活或停用摄像机 AWB 的情况下以5000 K 光照亮?

    这对于调优工具并不重要、因为它始终会在计算 CCM 之前对原始输入图像执行 Wb。

    [quote userid="614440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447368/tda4vm-how-to-tune-ccm-when-using-the-on-board-awb-of-a-camera 如何在德州仪器(TI)的 DCC 工具中调优 ISP 的色彩校正矩阵(CCM)?

    我不确定您的应用有何要求。

    通常、我们首先使用 AWB 估算 CCT、然后使用 CCT 从校准值选择(内插)正确的 CCM。

    在本例中、我不确定您需要为您的应用做些什么。
    如果您喜欢对5000K 照明始终使用相同的 CCM、这似乎是合理的、但这可能会为其他照明条件留下颜色色调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我试着说明一点、我想使用摄像头的 WB 来纠正图像、因此不想 在它上面使用 TI 的 AWB。 但是、我想使用 TI 的颜色校正矩阵(CCM)。 如何使用色卡上的图像来调整 TI 的 CCM? 由于我不会调优 TI 的 AWB、因此我认为不会进行 WB 更正(至少当我在 TI 仿真器中运行 single_cam 演示时、如果我不对 AWB 模块进行调优、我不会在 WB 的日志文件中获得任何温度估算值或 WB 增益)。 因此(如果未应用 TI 的 WB)、如果未激活摄像头的 WB、到达 CCM 调谐的图像将会以我在调谐时使用的任何光线的颜色颜色颜色进行色调。 另一方面、如果我激活了摄像头的 AWB、那么在调谐 CCM 时、图像应该几乎没有色彩。 进行调整的正确方式是什么? 为 CCM 插件提供带有色调的图像或不带色调的图像? 在我的终端应用中、ISP 将接收到没有色彩的图像、因为我将开启摄像头的 AWB。

    希望这澄清了你的问题,但不要犹豫,我知道,如果不是这种情况。

    再次感谢您的快速响应、

    Jos é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="614440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447368/tda4vm-how-to-tune-ccm-when-using-the-on-board-awb-of-a-camera/5551312 #5551312"]我想使用相机的 WB 校正图像、因此不想 在它之上使用 TI 的 AWB。 但是、我确实想使用 TI 的颜色校正矩阵(CCM)。

    了解

    [报价 userid="614440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447368/tda4vm-how-to-tune-ccm-when-using-the-on-board-awb-of-a-camera/5551312 #5551312"]如何获取色卡的图像来调优 TI 的 CCM?[/QUOT]

    在捕获原始图像时、如果在摄像头中打开或关闭 AWB 并不重要。
    调优工具应该会为您提供几乎相同的 CCM 实际结果。
    如果您有任何疑问、可以尝试两者进行确认。

    [报价 userid="614440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447368/tda4vm-how-to-tune-ccm-when-using-the-on-board-awb-of-a-camera/5551312 #5551312"]由于我不是调优 TI 的 AWB、我认为不发生 WB 更正(至少当我在 TI 仿真器中运行 single_cam 演示时、如果我不调优 AWB 模块、我不会在 WB 的日志文件中获得任何温度估算值或 WB 增益)。 [报价]

    同意

    [报价 userid="614440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447368/tda4vm-how-to-tune-ccm-when-using-the-on-board-awb-of-a-camera/5551312 #5551312"]因此(如果未应用 TI 的 WB)、如果我未激活摄像头的 WB、到达 CCM 调谐的图像将选用我调谐的任何光线的颜色。 另一方面,如果我激活相机的 AWB,那么当我调谐 CCM 时,图像应该几乎没有色彩。

    也同意

    进行调整的正确方法是什么? 为 CCM 插件提供带有色调的图像或不带色调的图像? [报价]

    无论您走哪条路都没关系。
    调优工具始终在计算 CCM 之前检查原始输入图像并执行手动 Wb (根据灰阶)。

    已知在我的最终应用程序中、ISP 将收到没有色调的图像、因为我将打开摄像头的 AWB。

    可以使用 WBed 原始图像馈送 VISS、同时在 TDA4上关闭 AWB。
    唯一遗漏的是我们对目前的光照条件没有任何了解,例如5000K 或3000K。

    在本例中、我想您一直想在 VISS 中使用一个 CCM。
    您需要决定使用5000K CCM (或您选择的任何其他产品)是否适合应用中所有可能的照明条件。

    [/quote]