This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:CSI-TX 支持三个具有不同分辨率的虚拟通道

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445664/am62a7-q1-the-csi-tx-supports-three-virtual-channels-with-different-resolutions

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好!

我使用聚合器将两个摄像头合并到一个 MIPI CSI 输入。

虚拟通道1和虚拟通道2是 OX05B 相机输入的图像信号,分辨率为2592*1944 ,帧速率为30 FPS。

虚拟通道3是 OX03C 摄像机的视频流输入、分辨率为1300*670、帧速率为50FPS。

我使用 MAX96716聚合器将它们合并到 AM62A。

目前、我使用的是 SDK 版本8.6。

TI 的 SDK 能否接收此 MIPI CSI 数据信号?

谢谢

吴宇伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuwei、

    请参阅此常见问题解答: AM62A 的最大摄像头容量是多少? 只要两个传感器的总数据速率低于 CSI 和 ISP 带宽、SDK 就可以从这两个传感器接收数据。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    问题的核心是在 AM62A 的 CSI 端口接收的 MIPI 数据中、是否可以为不同的虚拟通道配置不同的分辨率和帧速率?

    如果是、TI 是否有参考示例?

    谢谢!

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuwei:

    [报价 userid="575599" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445664/am62a7-q1-the-csi-tx-supports-three-virtual-channels-with-different-resolutions/5544439 #5544439"]能否使用不同的分辨率和帧速率配置不同的虚拟通道?

    是的、这种情况受支持。 每个虚拟通道由 CSI Rx 接收器和 ISP 独立提供服务。

    我们已在 AM62A 上测试了 OV2312 (2个虚拟通道)+ IMX390。 请参阅此应用手册: 在 AM6x 上开发多摄像头应用

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    在您提供的材料中、我看到2 x IMX390+1 x OV2312的组合已通过测试。

    这些摄像机使用的分辨率和帧速率是多少?

    您能否提供此视频链接的驱动程序代码?

    谢谢!

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuwei:

    IMX390:1936x1100 @ 30fps

    OV2312:1600x1300 @ 60fps

    驱动程序代码:  

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    我正在使用 SDK 8.6版、但在8.6版上、我注意到 TI 的 CSI 驱动器对多流输入不友好、TI 是否在 SDK8.6版上提供了修改后的 CSI 驱动器?

    谢谢!

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuwei:

    SDK 8.6支持多摄像头输入。 我不知道您的意思。 我们没有任何基于 SDK 8.6的 CSI 驱动程序补丁。

    此致、

    建中