工具与软件:
您好!
我使用聚合器将两个摄像头合并到一个 MIPI CSI 输入。
虚拟通道1和虚拟通道2是 OX05B 相机输入的图像信号,分辨率为2592*1944 ,帧速率为30 FPS。
虚拟通道3是 OX03C 摄像机的视频流输入、分辨率为1300*670、帧速率为50FPS。
我使用 MAX96716聚合器将它们合并到 AM62A。
目前、我使用的是 SDK 版本8.6。
TI 的 SDK 能否接收此 MIPI CSI 数据信号?
谢谢
吴宇伟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用聚合器将两个摄像头合并到一个 MIPI CSI 输入。
虚拟通道1和虚拟通道2是 OX05B 相机输入的图像信号,分辨率为2592*1944 ,帧速率为30 FPS。
虚拟通道3是 OX03C 摄像机的视频流输入、分辨率为1300*670、帧速率为50FPS。
我使用 MAX96716聚合器将它们合并到 AM62A。
目前、我使用的是 SDK 版本8.6。
TI 的 SDK 能否接收此 MIPI CSI 数据信号?
谢谢
吴宇伟
您好、Yuwei、
请参阅此常见问题解答: AM62A 的最大摄像头容量是多少? 只要两个传感器的总数据速率低于 CSI 和 ISP 带宽、SDK 就可以从这两个传感器接收数据。
此致、
建中
尊敬的 Yuwei:
[报价 userid="575599" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445664/am62a7-q1-the-csi-tx-supports-three-virtual-channels-with-different-resolutions/5544439 #5544439"]能否使用不同的分辨率和帧速率配置不同的虚拟通道?是的、这种情况受支持。 每个虚拟通道由 CSI Rx 接收器和 ISP 独立提供服务。
我们已在 AM62A 上测试了 OV2312 (2个虚拟通道)+ IMX390。 请参阅此应用手册: 在 AM6x 上开发多摄像头应用。
此致、
建中
尊敬的 Yuwei:
IMX390:1936x1100 @ 30fps
OV2312:1600x1300 @ 60fps
驱动程序代码:
此致、
建中