主题中讨论的其他器件:AM5708、
工具与软件:
处理器以前运行正常15天、然后内核 a15突然停止。 当我们尝试在暂停后连接仿真器时、我们使用的是单核。 请帮助我们调试中止的原因。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Josue:
我们使用定制电路板、
我们做了软件修改,我们正在用于 EtherCAT 主站应用程序, 它工作正常15天突然心跳 LED 停止闪烁。
我们尝试在不进行复位的情况下将仿真器 xds200连接到 CCS、以找出内核暂停的原因。 我们无法连接内核。 但在复位处理器之后 、我们可以连接。
但我们需要知道内核停止的原因。 请帮助我们如何调试原因。
我们删除了 GEL 文件并尝试进行连接。
Chittapu,
您正在使用的 IDK 配置 具有在连接时自动加载的 GEL 文件。 如果您已经将 SW 加载到电路板上、则需要使用没有 GEL 文件的目标配置。
请参阅:

这是没有 GEL 初始化文件的目标配置。
如果要预加载板上的软件、然后使用 IDK 的目标配置进行连接、则需要加载可能与已加载软件相冲突的其他初始化软件。
请参阅"Advanced"选项卡下的 IDK 配置:
.
如果情况并非如此、 正如您在上一次输入中所说的那样-
我们正在无复位选项且不加载图像的情况下进行连接
您能详细说明一下什么是复位选项吗? 我不确定这是 CCS 选项还是适用于您的软件的构建选项...
如果使用的是带有预加载 GEL 文件的 IDK、则这些都是为 TI IDK 电路板专门制作的、必须进行修改才能与定制电路板一起使用(TI 不支持此功能)。
建议在不进行初始化的情况下使用连接:"如果您使用的是自定义平台或在 TI 评估平台上不可用的 AM5708器件、可按照以下步骤重复使用为 TI 评估平台提供的 GEL 文件来连接到 SOC。 例如、我们此处演示了如果您的电路板设计基于下面列出的 TI 评估平台之一、则如何为 AM570x 创建目标配置并连接到器件。 此处假设定制电路板基于 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/05_02_00_10/rtos/How_to_Guides.html#porting 上的 AM571X IDK 平台"
-若苏厄
您好、Josue:
我们的应用程序从 QSPI 启动,我们的应用程序运行良好15-20天之后,几天我们观察到我们的健康 LED 停止闪烁。
当运行状况指示灯闪烁时、我们能够连接 xds200并从内存浏览器收集内存。 但是、如果我们希望连接 、当 运行状况 LED 不闪烁以了解不运行状况 LED 不闪烁的原因时、我们会在连接内核 a15时收到流水线停滞消息。 我们想知道如何调试 过程并确定内核失速的原因。
Chittapu,
您是否尝试过 SOC 配置 AM5729?
您能否详细说明一下复位选项是什么? 我不确定这是用于您的软件的 CCS 选项还是构建选项...
-若苏厄