This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:edgeaioptimization mmyolo lite.

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431309/edge-ai-studio-edgeaioptimization-mmyolo-lite

器件型号:EDGE-AI-STUDIO

工具与软件:

目前我在集成中提到的优化时遇到了一个重大问题

https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/issues/7

当我按照要求将它与 mmyolo 集成时、我将面临这个问题。

from torch.fx.graph import _parse_stack_trace

ImportError:无法从 torch.fx.graph 导入名称"_parse_stack_trace"

当我在集成优化后尝试运行模型时、我遇到了这个问题。 当我跟踪时、至少需要使用版本2.2的手电筒。 尽管如此、最新版本 mmyolo 0.6需要与 CUDA 相同的早期版本。

希望您能指导我您当前正在使用的环境、因为我尝试了几个更新、但已到达尽头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    mmyolo 存储库要求火炬版本低于2.1、因为它取决于特定的 mmcv 版本。  

    我建议 使用库的新克隆再次尝试、

    然后应用我们的补丁、并执行以下步骤:

    1.  CD mmyolo
    2.  pip install torch=2.0.1 torchvision=0.15.2 torchaudio==2.0.2 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
    3.  setup.sh
    4.  mim install -v -e。
    5.  PIP install albumments=1.3.1
    6.  PIP INSTALL NumPy=1.26.4

     (Python 版本是3.10)