请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EDGE-AI-STUDIO 工具与软件:
目前我在集成中提到的优化时遇到了一个重大问题
https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/issues/7
当我按照要求将它与 mmyolo 集成时、我将面临这个问题。
from torch.fx.graph import _parse_stack_trace
ImportError:无法从 torch.fx.graph 导入名称"_parse_stack_trace"
当我在集成优化后尝试运行模型时、我遇到了这个问题。 当我跟踪时、至少需要使用版本2.2的手电筒。 尽管如此、最新版本 mmyolo 0.6需要与 CUDA 相同的早期版本。
希望您能指导我您当前正在使用的环境、因为我尝试了几个更新、但已到达尽头