This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:NAND 闪存咨询(MT29F4G08ABADAWP:D)

Guru**** 2482805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446709/am4376-consultation-on-nand-flash-mt29f4g08abadawp-d

器件型号:AM4376

工具与软件:

尊敬的支持:

      SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am437x-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin
      目前,我公司的核心板正在改装为 Micron: MT29F4G08ABADAWP: D 芯片,而 MTD 分区在内核阶段不能被读取。 打印信息如下:

根据内核打印信息提示、U-Boot 源代码已被修改:include/config/am43xx_evm。 h 文件中。 该文件中的 CONFIG_SYS_CAND_SOBSIZE 为224、但内核阶段读取的 OOB 大小仍为64。 我应该如何修改它?

其他:

MT29F4G08ABAFAWP-IT:F 芯片已被验证为正常

参考链接:

最新SDK、内核无法得到nand flash分区信息、OOB size不够问题-处理器论坛-处理器- E2E 设计支持

3.2.2.15. NAND—Processor SDK AM62x 文档