工具与软件:
您好!
SKD:9.1.0
EVM:AM62A SK
我们使用的是 AM62A SK EVM、SDK 为9.1.0。 在摄像头传感器测试期间、我们找到了 LSC (镜头阴影校正)。 因此、我们必须使用固件生成器 SDK。 Firmware Builder SDK 使用 Processor SDK 生成要在 EVM 上使用的 tispl.bin。
在构建过程中、尚不清楚哪些文件是从固件构建器 SDK 复制到处理器 SDK 的、以及如何生成 tispl.bin。
问题1:
有没有办法找出哪些文件是从固件生成器 SDK 复制到 Processor SDK 的?
问题2:
因为我们将 Yocto SDK 用于 EVM 版本以及我们的定制电路板、所以有没有在 Yocto SDK 中包含固件生成器 SDK 更改。
请做必要的相同。
此致、
Jay