请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625SIP 工具与软件:
嗨、团队:
我有一位客户向我们咨询有关 AM62的问题、请提前告知我们您的想法和感谢!
"我们无法从 GPIO 引脚进行读取。 该引脚上连接了一个按钮、按下该按钮时会施加接地。 即使使用内部上拉、我们也无法读取输入。 如果我们使用相同的代码将此信号连接到另一个引脚、则可以读取输入。
MCU_GPIO0_13是否有阻止读取的重要特性?
我注意到了 技术参考中的注4。 请参见下文。 我在数据表中找不到有关它的任何信息。

如果有任何帮助都会很感激"
Marco