This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:MCU_GPIO0_13无法读取

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447761/am625sip-mcu_gpio0_13-unable-to-read

器件型号:AM625SIP

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户向我们咨询有关 AM62的问题、请提前告知我们您的想法和感谢!

"我们无法从 GPIO 引脚进行读取。  该引脚上连接了一个按钮、按下该按钮时会施加接地。 即使使用内部上拉、我们也无法读取输入。 如果我们使用相同的代码将此信号连接到另一个引脚、则可以读取输入。

MCU_GPIO0_13是否有阻止读取的重要特性?

我注意到了 技术参考中的注4。 请参见下文。 我在数据表中找不到有关它的任何信息。

如果有任何帮助都会很感激"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    他们为此使用哪种 SDK? Linux 或 MCU+TM 这将帮助我们找到合适的工程师来支持该功能。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anshu

    他们使用的是 Linux、但他们刚刚更新了我、他们找到了此修复程序、因此无需进一步的帮助。 感谢您的快速回复!

    Marco